主题中讨论的其他器件:TAS5805M、 TAS5805
您好,先生
我们开始估算 TAS5805M EVM。
在这方面我们遇到了一些问题、我们想测量 TAS5805M 的效率、但当我们提供的 I2S 输入为-15dB 时。 AMP 仅工作了 大约10秒钟,然后关闭。
我们看到了错误存储器72h 和73h、它显示了 OTSD。
但是-15dB 约为6W 输出。
我们有没有任何方法可以避免 OTSD?
以下是我们的设置、如下所示。
PVDD=20V、1 TAS5805立体声、适用于4 Ω。
使用的默认设置。