Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
主题中讨论的其他器件:TAS2563、
问题:
设置已写入 EVM、但在 USB 播放中听不到音频。
其他意见:
-使用 TAS2563QFN 插件(问题与 TAS2563插件相同)。
-在 PPC 音频播放器中,不能按照"slou408.DPF"中的建议设置 USB 设备,但在 Windows 中将 EVM 选中为默认扬声器,音量控制为100%。
-背景嘶嘶声在扬声器中是可听到的(非常低的级别)。
- I2S 信号(EVM 测试点)处于活动状态:1.8V 逻辑、SBCLK 为12.3MHz、FSYNC 为48kHz、SDIN 为24位。
- TAS2563扬声器输出 PWM 处于激活状态,每2.5us (400kHz)开关峰值一次,峰值长度为100至300ns。
硬件:
TAS2X63EVM (默认跳线设置)、USB 连接、VBAT/GND 5V 电源(也已测试4V)、扬声器连接到 OUT+/OUT-)。
PVDD 没有外部电源(电压与 VBAT 电源相同)。 D4显示在板上。
J27和 J29设置为 USB (int)
J18设置为1.8V
J3设置为3.3V
J24设置为 I2C
J14设置为 SS0
J22和 J23连接
软件:
PurePath 控制台 v3.2.1
固件版本1.1.0.0
插件 TAS2563QFN v.3.0.0
PC:
默认 PC 扬声器为"TI USB 音频 UAC2.0"
将音频设备控制面板设置为"8通道、24位"
扬声器采样率设置为"24位、48000Hz"
PC 操作系统为 Win10E