This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:扬声器输出中无音频

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304743/tas2x63evm-no-audio-in-speaker-output

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2563

问题:
设置已写入 EVM、但在 USB 播放中听不到音频。

其他意见:
-使用 TAS2563QFN 插件(问题与 TAS2563插件相同)。
-在 PPC 音频播放器中,不能按照"slou408.DPF"中的建议设置 USB 设备,但在 Windows 中将 EVM 选中为默认扬声器,音量控制为100%。
-背景嘶嘶声在扬声器中是可听到的(非常低的级别)。
- I2S 信号(EVM 测试点)处于活动状态:1.8V 逻辑、SBCLK 为12.3MHz、FSYNC 为48kHz、SDIN 为24位。
- TAS2563扬声器输出 PWM 处于激活状态,每2.5us (400kHz)开关峰值一次,峰值长度为100至300ns。

硬件:
TAS2X63EVM (默认跳线设置)、USB 连接、VBAT/GND 5V 电源(也已测试4V)、扬声器连接到 OUT+/OUT-)。
PVDD 没有外部电源(电压与 VBAT 电源相同)。 D4显示在板上。
J27和 J29设置为 USB (int)
J18设置为1.8V
J3设置为3.3V
J24设置为 I2C
J14设置为 SS0
J22和 J23连接

软件:
PurePath 控制台 v3.2.1
固件版本1.1.0.0
插件 TAS2563QFN v.3.0.0

PC:
默认 PC 扬声器为"TI USB 音频 UAC2.0"
将音频设备控制面板设置为"8通道、24位"
扬声器采样率设置为"24位、48000Hz"
PC 操作系统为 Win10E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen、您好!

    您将采用什么程序初始化器件? 请按照下列步骤操作:

    • 将 EVM 连接到 USB 和5V 电源。
    • 加电5V、这应该会打开 D1和 D2 LED。
    • 打开 PPC3和 TAS2563QFN 插件。
    • 转到"设备控制"。
    • 从右上角下拉列表中的"Tuning Mode"更改为"ROM Mode "。
    • 单击"Apply"(应用)。
    • 点击弹出窗口中的"IRQ"、然后点击"Read"。
    • 尝试通过媒体播放器或 Web 浏览器等任何其他软件播放音频。
    • 返回 PPC3并重复执行"IRQ"过程、比较活动标志、请分享以再次检查是否检测到任何错误。

    您是否还可以尝试设置 J18 = 3.3V?
    由于您可以探测 EVM 上的 I2S 测试点、能否 在首次 尝试播放音频时再次检查 SBCLK 或 FSYNC 是否在更改其频率或占空比?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的快速回答。 除了读取 IRQ 之外、这里介绍的过程就是我要执行的操作。 以下是我的观察,当我做的完全是你所描述…  

    J18 = 1.8V:

    • 将 EVM 连接到 USB 和5V 电源。 停止更新。
    • 加电5V、这应该会打开 D1和 D2 LED。 两个 LED 均亮起、FSYNC 48kHz (75ns 1.8V 脉冲)、SBCLK 12.3MHz (1.8V)。
    • 打开 PPC3和 TAS2563QFN 插件。 完成、手动连接成功。
    • 转到"设备控制"。 停止更新。
    • 从右上角下拉列表中的"Tuning Mode"更改为"ROM Mode "。 停止更新。
    • 单击"Apply"(应用)。 数据传输成功。
    • 点击弹出窗口中的"IRQ"、然后点击"Read"。 PLL‘、器件断电、器件上电"锁存"。  PLL‘、器件上电"实时"。
    • 尝试通过媒体播放器或 Web 浏览器等任何其他软件播放音频。 扬声器中无音频、FSYNC 48kHz、SBCLK 12.3MHz、SDIN 处于活动状态。 启动播放器时、FSYNC 或 SBCLK 未观察到变化。
    • 返回 PPC3并重复执行"IRQ"过程、比较活动标志、请分享以再次检查是否检测到任何错误。  现在还会显示 TDM 时钟错误标志‘已锁存'。 ‘Live’(实时)视图没有变化。

    J18 = 3.3V:

    • 将 EVM 连接到 USB 和5V 电源。 停止更新。
    • 加电5V、这应该会打开 D1和 D2 LED。 两个 LED 均亮起、FSYNC 48kHz (75ns 3.3V 脉冲)、SBCLK 12.3MHz (3.3V)。
    • 打开 PPC3和 TAS2563QFN 插件。 完成、手动连接成功。
    • 转到"设备控制"。 停止更新。
    • 从右上角下拉列表中的"Tuning Mode"更改为"ROM Mode "。 停止更新。
    • 单击"Apply"(应用)。 数据传输成功。
    • 点击弹出窗口中的"IRQ"、然后点击"Read"。 PLL‘、器件断电、器件上电"锁存"。 PLL‘、器件上电"实时"。
    • 尝试通过媒体播放器或 Web 浏览器等任何其他软件播放音频。 扬声器中无音频、FSYNC 48kHz、SBCLK 12.3MHz、SDIN 处于活动状态。 启动播放器时、FSYNC 或 SBCLK 未观察到变化。
    • 返回 PPC3并重复执行"IRQ"过程、比较活动标志、请分享以再次检查是否检测到任何错误。  现在还会显示 TDM 时钟错误标志‘已锁存'。 ‘Live’(实时)视图没有变化。

    我的示波器无法详细显示它、但在1.8V 和3.3V 电源模式下、播放开始时可能会出现较小的 SBCLK 干扰或相移。

    您能想到我可以测试的其他东西吗、包括调试信息或者检查 TAS2563-CHIP 本身的一些信号吗?

    此致、
    Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Jørgen

    感谢您的检查、虽然不清楚为什么会发生这种情况、但似乎存在时钟问题。
    EVM 丝印顶部有一个标记"AMPS122"、您能否告诉我此标记结尾处的字母是什么? 我要再次确认您是否已有最新版本的 EVM。

    您是否有1个以上可以测试的 EVM?

    如果您尝试与上述相同的操作、则在时钟错误后再次单击"Apply"(应用)、然后再次尝试播放音频、问题是否会再次发生?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    EVM 丝印顶部标记为"AMPS122"、您能否告诉我此标记结尾处的字母是什么? –标记读数为‘AMPS122C'。

    您是否有1个以上可以测试的 EVM? –不,我只有一个板。 如果这是合理的,我可以得到另一个圣诞节。

    如果您尝试与上述相同的操作、则在时钟错误后再次单击"Apply"(应用)、然后再次尝试播放音频、问题是否会再次发生? –是、错误(听不到音频)仍然存在:

    • 清除 IRQ 日志
    • Re -应用 ROM 模式
    • 从外部播放器打开音频流(让播放器继续播放不中断不会产生任何影响)
    • 未听到音频(播放器正在运行、I2S 信号按预期运行、未观察到故障)
    • 读取锁存 IRQ:器件断电、器件上电、PLL 锁定突出显示。 未指示 TDM 时钟错误。 因此、TDM 时钟误差仅在电路板断电/上电后指示。

    此致、
    Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Jørgen

    EVM 的版本是最新版本、应该可以。

    这是一种非常奇怪的故障 行为、我更喜欢测试一个新的电路板。 或者、 我们可以尝试禁用时钟错误并检查其行为、但此电路板上似乎有问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师