This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:功率模式0下的 PVDDL 电压要求

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304835/tas2781-pvddl-voltage-requirement-at-power-mode-0

器件型号:TAS2781

您好!

我们客户的一个用例是、系统电源配置不会导致 PVDDL 连接。

在这种情况下、我们计划使用"功率模式0"、它是有序的 H 桥连接、仅由 PVDDH 供电。

"电源模式0"下的电源要求是什么、"禁用 Y 桥"是 3.5V 到5.5V?

在这种情况下、即使是简单的 H 桥连接、也需要满足 PVDDL 电压要求。

PVDDL 是否不仅提供 Y 桥低功耗 MOS-FET、而且提供另一个内部控制电路?

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizki-San,

    PVDDL 实际上用于为器件内部的其他模块供电、而不仅仅是为 Y 桥功能的功率级供电。

    您是否是指在器件处于活动状态时 PVDDL 电压源可能会关闭? 在禁用任何电源之前、您至少必须将器件设置为 SW SHUTDOWN 模式、并且还必须仅在所有电源都恢复后才从 SW SHUTDOWN 模式返回活动模式。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的提示回复。

    我们可以得出这样一个系统设计的结论:要通过电源模式0或 MODE1来提供 PVDDL 3.3V 电压、需要依靠3.3V 电源电流容量。

    此致、

    望月市