请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2781 您好!
我们客户的一个用例是、系统电源配置不会导致 PVDDL 连接。
在这种情况下、我们计划使用"功率模式0"、它是有序的 H 桥连接、仅由 PVDDH 供电。
"电源模式0"下的电源要求是什么、"禁用 Y 桥"是 3.5V 到5.5V?
在这种情况下、即使是简单的 H 桥连接、也需要满足 PVDDL 电压要求。
PVDDL 是否不仅提供 Y 桥低功耗 MOS-FET、而且提供另一个内部控制电路?
此致、
望月市