请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5630 我在 ptbl 模式下使用 TSA5630和一个低音炮。 我使用的是48伏电池、最大工作电压为53伏。 我完全未插入输入信号、但触摸起来仍然很热。 如果输入信号较小、它将过热并关闭。 我正在使用万用表、它显示其在没有任何输入的情况下的拉电流为0.22安培。 我安装了散热器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 ptbl 模式下使用 TSA5630和一个低音炮。 我使用的是48伏电池、最大工作电压为53伏。 我完全未插入输入信号、但触摸起来仍然很热。 如果输入信号较小、它将过热并关闭。 我正在使用万用表、它显示其在没有任何输入的情况下的拉电流为0.22安培。 我安装了散热器