This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630:即使没有输入信号、运行也很热。

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306797/tas5630-even-without-a-input-signal-it-runs-really-hot

器件型号:TAS5630

我在 ptbl 模式下使用 TSA5630和一个低音炮。 我使用的是48伏电池、最大工作电压为53伏。 我完全未插入输入信号、但触摸起来仍然很热。 如果输入信号较小、它将过热并关闭。 我正在使用万用表、它显示其在没有任何输入的情况下的拉电流为0.22安培。 我安装了散热器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀你好

      我们可以检查器件 OTSD 时散热器上的温度是多少? 如果安装良好、散热器上的温度应高于100°C。

      我们使用的输出滤波器值是多少?