This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:TDM 格式设置检查

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306944/tas6424l-q1-tdm-format-setting-check

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

大家好、

客户使用2个 TAS6424E、48kHz、32位、8通道音频信号。

我看到在另一个帖子中、它提到、需要将0x03寄存器设置为0x44。 已将输入格式设置为 I2S 模式。 您能否帮助确认这是正确的设置? 为什么 TDM 格式需要使用 I2S 格式设置?

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1253608/tas6424l-q1-about-dsp-mode-in-sap-control/4749596?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas6424%2525252520DSP%2525252520formoat#4749596 

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will

      应该说这是数据表中的一些说明不准确。 内部电路 b'100实际上具有与 b'101相同的处理方法、这是我们常用的格式、无论它是 I2S 还是 TDM。 b'110的 交易方法与 b'000相同、这会导致问题。

      因此、请继续使用 b'100、I2S 选择。