请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424L-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424E
大家好、
客户使用2个 TAS6424E、48kHz、32位、8通道音频信号。
我看到在另一个帖子中、它提到、需要将0x03寄存器设置为0x44。 已将输入格式设置为 I2S 模式。 您能否帮助确认这是正确的设置? 为什么 TDM 格式需要使用 I2S 格式设置?

谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用2个 TAS6424E、48kHz、32位、8通道音频信号。
我看到在另一个帖子中、它提到、需要将0x03寄存器设置为0x44。 已将输入格式设置为 I2S 模式。 您能否帮助确认这是正确的设置? 为什么 TDM 格式需要使用 I2S 格式设置?

谢谢、此致、
将会