This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563原理图设计检查

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303575/tas2563-tas2563-schematic-design-check

器件型号:TAS2563

 您好:

   我们有两个问题,请 hlep 检查它;

   1.对于支持立体声音频的手机项目,需要 I2S 的第二组吗?

    2.使用引脚 SDZ 进行硬件关断,是否需要此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenzel:

    大多数移动电话应用程序对扬声器(底部)和接收器(顶部)使用不同类型的扬声器、如果使用不同的扬声器、则可能不会使用立体声连接。 立体声链接所做的是在通道之间共享增益、这样、如果其中一个通道应用由于扬声器保护或其他功能而导致的衰减、则另一个通道也适用同样的方法。

    是的、SDz 引脚处于硬件关断状态。 如果不需要控制该引脚、您可以将其拉高、您可以通过 I2C 仅使用软件关断和软件复位控制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan Salazar:

       顶级扬声器支持扬声器和耳机功能。 下扬声器仅支持扬声器功能。 在双扬声器模式下工作时需要立体声功能。 这种情况下、您是否建议使用 I2S2将两个 PA 相互连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenzel:

    此功能最常用于蓝牙扬声器、笔记本电脑或在 R 和 L 位置具有相同扬声器的其他类型产品。 在手机中、每个扬声器的 SPL 和频率响应很可能是不同的、如前所述、这可能不会被使用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan Salazar:

    如果需要使用立体声链接函数、如何通过软件控制来禁用或启用此函数?

    如何为通过 I2S2相互连接的两个 PA 选择主-从模式?

    谢谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenzel:

    我会收集有关这方面的一些详细信息、并在几天内分享。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenzel:

    若要使用立体声链接功能、只需在 PPC3中启用此功能即可。 只要您有 双单声道调优文件、Smart Amp -> Protection Tuning 块中就会提供新的复选框、启用这些复选框、PPC3将处理所有必需的配置、而无需定义主从依赖项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan Salazar:

    如果是立体声、相同的 spk 是否意味着内核 spk 相同或内核 spk +堆栈完全相同? 如果 spk 相同、是否能够连接到 PA 上的 i2s2?

    谢谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenzel:

    SPK+STACK 意味着什么?
    我不清楚这个问题、您能详细说明一下吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan Salazar:

      ,的旋转是否意味着核心扬声器和前腔 背腔都相同?
    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenzel:

    立体声连接功能是可选的、您可以使用它、尽管不同的后音量会改变频率响应、在这种情况下、我认为每个扬声器的声音 无论如何都可能不同。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师