This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102EVM-U:用于运行 DAC 的硬件连接

Guru**** 2458000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307079/pcm5102evm-u-hw-connection-to-run-dac

器件型号:PCM5102EVM-U

您好、高级会员、

我想将3线 I2S 与 PCM5102EVM 板配合使用、

我 通过 USB 电缆为电路板供电、3个信号连接在右侧(模拟侧)。 我想验证我的连接、因为 IC 未提供任何输出。

下面是连接的照片

LRCK、DIN、BCLK、SCLK 的 W3连接器被移除、因为我直接将其连接到 W3连接器的右侧。XSMT 引脚为高电平、但 DAC 不会生成输出。

我检查了 IC 的所有引脚。 输入正常、但不提供任何输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    虽然照片与描述的不符、但 连接外部 I2S 和  SCLK 您正确地 移除了  LRCK、DIN、BCLK、SCLK 的 W3连接器。

    下面是两个 EVM 的图片、正确的 EVM 是您希望按此类方式设置电路板的 EVM。

    我刚刚使用 I2S 信号测试了一个类似的 EVM、并附上了它的图片。 请注意、由于我使用的是一组特定的电缆、因此我将 Din、BCK、LRCLK 和 SCLK 连接 到 W3阵列的右侧、这等效于移除跳线并 按计划连接到测试点。 它们是相同的。

    如果您 已 验证 所有信号(包括电源)并且部分未静音,那么我唯一能想到的是数据格式的正确性。   虽然您在引脚上发送和接收数据、但这可能不是 DAC 预期接收的格式。 这是格式引脚(从底部向上的第二根跳线)

    请您确认。  表6. 显示了 PCM510x 音频数据格式、位深度和时钟速率。

    对于 I2S 格式、请确认所有3个信号都符合图15。

    我认为这应该解决你的问题,如果不让我知道。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的评分

    虽然您在引脚中发送数据并在引脚接收数据,但这可能不是 DAC 预期接收的格式

    我没有得到预期之外的输入。 您能建议良好的输入吗? 我已经讨论了格式、时钟速率。

    我想使用3线 I2S。 请分享一个频率组合意味着 BCLK、LRCK 的值应该是多少?

    您还能分享输入的参考波形图像吗? (我不想使用 SCLK)

    此致、

    莫希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    我 去实验室、首先在我的工作台上 使用 SCLK 测试 EVM、然后直接将其从 EVM 中移除。 DAC 仍然正常运行、无需进行任何修改。 我使用 AP2700生成3线 I2S、具有1KHz 正弦波输入、48KHz LRCLK 和3.07MHz 振荡器

    我拍了几张照片 ,并将它们作为压缩文件放在这里,这样您就可以按照我设置的方式对 EVM 进行设置,尽管一些跳线不是很重要,但为了便于您参考,我尝试显示了所有的连接和示波器快照。 希望这组图片 解决您的问题.

    e2e.ti.com/.../PCM5102-I2S.zip

    此致、

    阿拉什