您好、高级会员、
我想将3线 I2S 与 PCM5102EVM 板配合使用、
我 通过 USB 电缆为电路板供电、3个信号连接在右侧(模拟侧)。 我想验证我的连接、因为 IC 未提供任何输出。
下面是连接的照片

LRCK、DIN、BCLK、SCLK 的 W3连接器被移除、因为我直接将其连接到 W3连接器的右侧。XSMT 引脚为高电平、但 DAC 不会生成输出。
我检查了 IC 的所有引脚。 输入正常、但不提供任何输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、高级会员、
我想将3线 I2S 与 PCM5102EVM 板配合使用、
我 通过 USB 电缆为电路板供电、3个信号连接在右侧(模拟侧)。 我想验证我的连接、因为 IC 未提供任何输出。
下面是连接的照片

LRCK、DIN、BCLK、SCLK 的 W3连接器被移除、因为我直接将其连接到 W3连接器的右侧。XSMT 引脚为高电平、但 DAC 不会生成输出。
我检查了 IC 的所有引脚。 输入正常、但不提供任何输出。
您好、Mohit、
虽然照片与描述的不符、但 连接外部 I2S 和 SCLK 您正确地 移除了 LRCK、DIN、BCLK、SCLK 的 W3连接器。
下面是两个 EVM 的图片、正确的 EVM 是您希望按此类方式设置电路板的 EVM。

我刚刚使用 I2S 信号测试了一个类似的 EVM、并附上了它的图片。 请注意、由于我使用的是一组特定的电缆、因此我将 Din、BCK、LRCLK 和 SCLK 连接 到 W3阵列的右侧、这等效于移除跳线并 按计划连接到测试点。 它们是相同的。

如果您 已 验证 所有信号(包括电源)并且部分未静音,那么我唯一能想到的是数据格式的正确性。 虽然您在引脚上发送和接收数据、但这可能不是 DAC 预期接收的格式。 这是格式引脚(从底部向上的第二根跳线)
请您确认。 表6. 显示了 PCM510x 音频数据格式、位深度和时钟速率。
对于 I2S 格式、请确认所有3个信号都符合图15。
我认为这应该解决你的问题,如果不让我知道。
此致、
阿拉什
您好!
感谢你的评分
虽然您在引脚中发送数据并在引脚接收数据,但这可能不是 DAC 预期接收的格式
我没有得到预期之外的输入。 您能建议良好的输入吗? 我已经讨论了格式、时钟速率。
我想使用3线 I2S。 请分享一个频率组合意味着 BCLK、LRCK 的值应该是多少?
您还能分享输入的参考波形图像吗? (我不想使用 SCLK)
此致、
莫希特
您好、Mohit、
我 去实验室、首先在我的工作台上 使用 SCLK 测试 EVM、然后直接将其从 EVM 中移除。 DAC 仍然正常运行、无需进行任何修改。 我使用 AP2700生成3线 I2S、具有1KHz 正弦波输入、48KHz LRCLK 和3.07MHz 振荡器

我拍了几张照片 ,并将它们作为压缩文件放在这里,这样您就可以按照我设置的方式对 EVM 进行设置,尽管一些跳线不是很重要,但为了便于您参考,我尝试显示了所有的连接和示波器快照。 希望这组图片 解决您的问题.
e2e.ti.com/.../PCM5102-I2S.zip
此致、
阿拉什