This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6140A2:用于 PCM5242的音频线路驱动器和 I2C 音量控制? 使用耳机放大器作为线路驱动器?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TPA6140A2, TPA6130A2, TLV320AIC3105, PCM4104, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306290/tpa6140a2-audio-line-driver-and-i2c-volume-control-for-pcm5242-using-headphone-amp-as-line-driver

器件型号:TPA6140A2
主题中讨论的其他器件:PCM5242、、、 TPA6130A2TLV320AIC3105、PCM4104TAC5212

您好!  

我要用一个 PCM5242 DAC 来控制两个单独的线路电平(2VRMS)输出、每个输出都有单独的音量控制。  我想使用 I2C 控制来控制每个立体声输出对的音量。 能否使用两个 TPA6140A2单元将模拟音量控制功能添加到这两个单独的输出(使用 I2C 多路复用器以便可以单独控制每个输出)?

 TPA6140A2的总 VRMS 输出将是多少? 例如、驱动消费类器件上的标准10k 输入引脚是否"过热"? 是否有办法可以将 TPA6140A2的体积保持在较低的水平、以便它不会使接收器件上的输入过载?  

 TPA6140A2具有"锥形音量"控制、这一点非常好。 但这意味着我真的不应该只是在软件中"限制"音量水平的最大高度,因为我会失去逐渐变小的控制优势。 因此我想我必须充分降低增益、以便在100%的音量下、 TPA6140A2只驱动2VRMS 输出、从而不会使接收器件上的输入过载。  

对此有什么想法吗? 是否有任何其他产品可用作具有 I2C 音量控制功能的低于1美元的线路驱动器?

谢谢!  
杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS -我知道 TPA6130A 具有逐渐变细的音量控制、但 TPA6140是否也具有该控制? 我想如果它不是锥形的,我可以技术上限制软件的最大音量,但然后我会失去分辨率,仍然.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这可能是我的问题的答案、我可以使用该衰减器、但我可能想使用一个焊盘来衰减信号。 在 TPA6140A2EVM 原理图上、输出上有一个焊盘。 这些电阻器使用0欧姆电阻器跳接在一起、但我认为对于我的应用、我应该使用正确的焊盘来填充它们、以便衰减到我指定的线路电平输出。  

    我将把它们用作差分线路驱动器、因此 OUTL 将是常规的、而 OUTR 将被反转(用于平衡线路输出)。 我很确定我会希望每个引脚上的电压大约为1VRMS 来创建具有差分对的"2VRMS"。

    我对确定所需尺寸焊盘的计算方法不确定。 我知道我正在尝试驱动一个标准的线路输入、而不是耳机、因此它的阻抗为10k、我需要大约1VRMS。 我询问聊天 GPT、它说我应该在输出上放置21dB 焊盘。

    这听起来是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这或许适合我使用平衡线路驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我有点迷路了、这里的问题。 PCM5242已支持差动线路驱动器输出、在其前面添加 TPA6140A2只是再次用作差动线路驱动器有何用途? PCM5242还支持数字音量控制、是否可以在 PCM 器件上应用任何增益?

    我宁愿在其中一个器件中设置固定增益/衰减、然后仅调整另一个器件上的增益、而不是添加仅用于降低信号的外部电路、因为这会不必要地增加系统电流消耗。

    希望这对我有所帮助、如果我错过了什么、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我听你的观点,但我向你保证,我有充分的理由。 :-)

    我想使用 DAC 驱动耳机和主输出。 这两个输出都需要单独的音量控制。 耳机和主设备在任何给定时间都具有相同的信号、但音量不同-根据房间或用户偏好而定。 更改其中一个上的音量不应更改另一个上的音量。  

    实际上、使用 PCM5242是任意的。 该示例中可以是任何 DAC。 但是、使用 DAC 为耳机放大器(监视器) 和线路驱动器(主器件)供电只是节省了成本、因为不必再添加 DAC 来驱动单独的音量控制。  

    我很惊讶没有具有音量和增益的 i2c 控制线路驱动器! 这肯定是一种有用的产品、并且肯定属于 TI 车轮罩内的产品。 使其成为 DirectPath、您就会赢得胜利。  

    在本例中、我用 PCM5242驱动主输出、它还与耳机的 TPA6130A2相连。 但是、改变(数字)主音量也会调整监视器输出。 在这种情况下、我唯一选择的是另一个 PCM5242接收相同的串行音频数据、但 i2c 命令不同、因此音量固定。 理论上、这会让我能够单独控制主设备和耳机。 但其代价是使用两个 DAC、而不是一个。  

    我可以考虑其他产品吗? 我也曾尝试过采用 TLV320AIC3105器件、这种体验很好、因为它的每个(8左右)输出都有不同的输出混频器和音量控制。 但它的质量不如 PCM5242。 我想我只希望有更高质量的 TLV 编解码器(114dB+)、或一些分立式前端 DirectPath 驱动器 IC 来"定制我自己的"配置、如上所述。  

    感谢您的意见、

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    耳机和线路是否应同时工作?
    我假设您需要差分线路驱动器、对吗? 否则、您可以仅使用耳机放大器来驱动耳机或单端线路输出。

    单个 DAC 进行单个增益控制似乎很复杂、即使您只通过 TPA6130A2直接从 PCM5242和耳机驱动线路输出、只要更改线路输出的增益、就必须在耳机放大器上调节相同的增益来进行补偿。

    或许您应该看看通道数较高的 DAC、例如 PCM4104? 然后、您可以使用一对具有固定增益的差动输出来驱动耳机放大器、另一对用于线路输出的具有可变增益的差动输出。

    您的项目时间表是什么? 您有兴趣了解到明年中旬发布的新器件吗?
    您可以通过评估工具了解此器件(TAD5x12): https://www.ti.com/tool/TAC5112EVM-K

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    感谢您的答复。 我希望在6个月内有一个产品、但它可能会变化+或-。 我不确定您新产品的发展时间表。 虽然 TAD 器件并不是我需要的、但 TAC5212实际上是完美的。 我提交了测试评估的请求、如果您有任何请求、请给我一个。 它似乎是我的产品的完美解决方案。 谢谢!

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    了解新器件是否适合您的应用。
    我将在内部跟进团队以确定您的请求。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan

    我还想指出、包含与 TAC5212 (例如)完全相同的前端的 I2C 控制线路驱动器仍然是一款有用的产品! 在一个 DAC 上放置多个线路驱动器、耳机放大器、扬声器放大器等可节省资金和功耗。  

    作为一名音频爱好者和工程师、我相信在不同区域控制耳机和主输出并具有不同的音量是合理的。 TI 产品系列中并不存在具有音量和增益特性的简单 I2C 低成本线路驱动器、这一点我一直都感到吃惊。 现有产品的成本太高。 我们需要廉价的音量控制! 也许它也可以用作 ADC 的输入滤波器/驱动器。  

    是的、我可以使用多个 DAC…… 并且很可能会这样做。 但是、理论上单个立体声 DAC 上的分立式前端会更便宜(并且可能会更注重功耗)。 这基本上就是 TLV320AIC3105器件的样子。 它们有多个输入和输出、但只有立体声 DAC/ADC。  

    新年快乐!

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan:  

    我错误地要求提供5242、然后才意识到它只是硬件控制。 我非常喜欢5212的 I2C 控制。 我有两个案例,但被接受的案例是错误的模式。 我不知道在哪里联系 Mark Ursua 关于这个问题,回复电子邮件只是支持@。  

    案例  CS2146671和 CS2146667。  

    如果可以、请修改我的案例。 谢谢你。  

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您只需提交新的申请、以获取正确的器件型号、我看到您列出了2个案例编号、每个器件一个案例编号吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师