主题中讨论的其他器件: TAS5805
你好
我正在使用通过 I2C 连接到 RT1064微控制器的 TAS5805M、我已阅读数据表和一些其他技术 PDF 文档、 但我不知道要将哪些 I2C 命令发送到 TAS5805、以便将低通滤波器配置为与低音扬声器配合使用、从而限制低音炮的音频频谱、 另一方面、我想在另一个应用中尝试15切割均衡器。
我看到有一个应用程序需要配置芯片、我假设在 Windows 中使用了一些 USB-I2C 电缆、但这对我没有帮助、因为我要将 TAS5805连接到 RT1064微控制器、并且我将创建我自己的程序来配置 TAS、 这就是为什么我需要 I2C 命令序列、因为在手册中几乎没有任何用于配置芯片的 I2C 序列的实用示例。