This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:用于为低音扬声器和15个 EQ 滤波配置低通滤波器的 I2C 命令

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306999/tas5805m-i2c-commands-to-configure-low-pass-filter-for-woofer-and-the-15-x-eq-filtering

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

你好

我正在使用通过 I2C 连接到 RT1064微控制器的 TAS5805M、我已阅读数据表和一些其他技术 PDF 文档、 但我不知道要将哪些 I2C 命令发送到 TAS5805、以便将低通滤波器配置为与低音扬声器配合使用、从而限制低音炮的音频频谱、 另一方面、我想在另一个应用中尝试15切割均衡器。

我看到有一个应用程序需要配置芯片、我假设在 Windows 中使用了一些 USB-I2C 电缆、但这对我没有帮助、因为我要将 TAS5805连接到 RT1064微控制器、并且我将创建我自己的程序来配置 TAS、 这就是为什么我需要 I2C 命令序列、因为在手册中几乎没有任何用于配置芯片的 I2C 序列的实用示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

      EQ 寄存器设置非常难手动计算、因此我们开发了 PPC3软件工具来为您提供帮助。 在工具中、您可以轻松设置所需的滤波器、并可以自动计算寄存器设置、还可以将其转储。

     在 TAS5805M 生产页面、您可以参阅 EVM 用户指南和流程文档以进行熟悉。 也可以申请 PPC3软件。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如何获得 PPC3工具? 我很久以前要求下载访问权限、但他们没有回复我。 我不再拥有此帐户的电子邮件、因为它属于未订阅的服务器、而且他们也无法在此处将其发送给我。 如果您可以通过我当前的电子邮件 pinballsp@gmail.com 授予我下载权限

    不过、如果我使用了该 PPC3工具、在以图形方式进行配置后、该工具将生成代码以通过 I2C 发送、以便我可以将其放入程序中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

     我们是否有公司正式地址、并且还需要在 www.ti.com 上注册。 个人电子邮件地址可能很难获得批准。

    但是,如果我得到了 PPC3工具,在以图形方式进行配置后,该工具将生成通过 I2C 发送的代码,以便我可以将它们放入程序中?

     是的、在完成所有设置后、可以轻松地从工具中转储 I2C 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们公司有一个新的域名,因为它改变了它的名字。 如果我通过我的公司电子邮件创建一个新帐户、我是否能够拥有下载软件的访问权限? 我们是一家位于西班牙的公司、我不知道下载 PPC3软件是否存在国家限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者您是否可以向我发送 I2C 命令来配置低通滤波器、例如在200Hz 时配置一个能够连接低音扬声器?

    我将对两个 TAS5805采用数据表方案、一个用于两个扬声器、另一个用于一个低音扬声器、只需知道向第二个 TAS5805发送什么 I2C 命令即可为低音扬声器配置低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    如果我使用公司电子邮件创建新帐户,我是否能够访问该软件? 我们是一家位于西班牙的公司,我不知道下载 PPC3软件是否有国家限制。

    创建一个新的企业帐户、并在 www.ti.com 上注册、然后 告知我、我将为您提供相应的访问权限。 必须在 TI 网站上注册、我已经检查了您的个人电子邮件 pinballsp@gmail.com、 也没有注册、无法为您提供帮助。 不应该是国家限制。

    对于简单的200Hz 低通滤波器、可以使用以下代码。

    W 58 00 00 00
    W 58 7f 00
    W 58 00 00 00
    W 58 66 86
    W 58 00 00 00
    W 58 7f aa
    W 58 00 24

    W 58 18 00 1a 76 9f 00 1a 76 9f 00 00 00 07 CB 12 C2 00 00 00 00 00 00

       

     务必将所有代码写入在一起、没有中断。 否则可能无法配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    我已使用我的个人电子邮件 pinballsp@gmail.com 创建了一个帐户。 您是否可以将 PPC3访问权限发送到此帐户?
    下周我将可以访问我们新的公司电子邮件域、在其中创建一个企业帐户、但如果您能授予我将 PPC3下载到我的个人 Gmail 帐户的访问权限、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再来一个问题。
    您能否确认这是否是基本配置的 I2C 命令列表? 只是为了测试芯片是否工作,接收 I2S 信号,声音是否工作,并配置音量的调整(命令0x4c )

    bus.write_byte_data (0x4c、0x00、0x00);//转到第0页
    bus.write_byte_data (0x4c、0x7f、0x00);//将簿更改为0x00
    bus.write_byte_data (0x4c、0x4c、0x30);//设置音量
    bus.write_byte_data (0x4c、0x03、0x03);//将芯片置于播放模式
    Sleep (0.005);//等待、可能为5ms
    bus.write_byte_data (0x4c、0x78、0x80);//清除模拟故障日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    我已经用个人电子邮件 pinballsp@gmail.com 创建了一个帐户。 您能否发送 PPC3对此帐户的访问权限?

    当然、已经完成了。

    您能否确认这是否是用于基本配置的 I2C 命令列表? [/报价]

    对于音量、您似乎正在设置正数字增益。 不是很推荐,可能导致设备内部的数字剪辑,需要小心使用。

    在脚本结束时、如何设置设备发挥作用呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、我已经获得了访问权限、并能够下载 PPC3程序和文档。
    我只是在尝试下载 slou408_[PPC3_PPC3_PPC3].pdf User_Manual 文件时收到一个错误,似乎下载链接是错误的,你能检查一下吗?.

    感谢您对音量和播放模式的建议、我将尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    该用户手册 文档已过时、因此该文档已从 TI.com 中删除、但不需要使用 PPC3。

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。
    PPC3需要 Windows 10才能运行、它不能与 Windows 7一起运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    PPC3可在 Windows 7-11上使用

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我尝试在 Windows 7上安装它、它会出现这些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luis。

    请关注以下评论:

    (1) PUREPATHCONSOLE:错误:无法下载组件 MCR 安装程序:组件文件版本不匹配-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    第一步、让我们检查 MCR 的下载是否在客户的计算机上成功。 请让客户通过此链接下载 MCR - tidrive.itg.ti.com/.../0796e59b-0198-4c2e-ac42-cf6e84e78e70

    此外、您的 Windows 7 64位操作系统是吗?

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此链路已断开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronald、您好!

    请参考本文档:MCR-Verification.pdf 

    此致、
    路易斯