This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754的问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1305999/tas5754m-questions-of-tas5754

器件型号:TAS5754M
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

尊敬的团队:

1.如果 SOC 无法提供 MCLK、如何更换硬件和软件?
2.由于有麦克风、我们将 AEC 连接回 SOC、需要将它连接到 GPIO_2 (数据输出)、对吗? 非常感谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

      这是否与 Denny's Raised 提出的客户要求相同、如下链接所示?

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/1304994/tas5754m-function-problem

     我正在咨询团队、他们在没有使用 MCLK 的情况下试用过这款器件。 我强烈建议您选择 TAS5825M、它需要的不是 MCLK。 较新的器件将更易于使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请确认以下问题
    1.我是否可以知道 、TAS5825A EVM 应该参考哪种参考设计? GPIO 0~2似乎与数据表定义不同?
    2.请参考下面的方框图。 我们会将扬声器连接到3.1个声道。 按如下方式配置 L/R/C/W 是否可行?
    3.音频 AEC (回声抵消)是否可以使用 GPIO 2连接回 SOC 终端 DIN?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    TAS5825A EVM? GPIO 0~2似乎与数据表定义不同?

    我想问一下、您提到的区别是什么?  

    请参考下面的方框图。 我们会将扬声器连接到3.1个声道。 是否可以按如下方式配置 L/R/C/W?

    当然、 似乎没有问题。

    音频 AEC (回声抵消)是否可以使用 GPIO 2连接回 SOC 终端 DIN?

    [/报价]

    是的、可以在 SDOUT 中配置 GPIO 2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的答复。

    TAS5825A EVM GPIO1~3 (引脚9~11)?

    数据表 是如下所示的 GPIO0~2、

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

      数据表建议您检查寄存器60h 至63h 的 GPIO 设置。 每个 GPIO 都可以从功能列表中进行选择、从而自由配置。 我们可以轻松更改它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您一直以来的大力支持、我已经 通过邮件发送了原理图。 请确认并提出您的建议。 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

      我明白了。 向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、  

    我可以知道为什么 BTS 电容器需要使用0.47uF 吗?

    DS 显示 BTS 电容器为0.22uF

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    在某些极端情况下、0.22uF BST 可能会导致一定误差。

    因此、现在我们始终建议使用0.47uF。

    此致、

    邓尼·彭