This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1656:过热问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1656, LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311350/opa1656-overheating-problem

器件型号:OPA1656
主题中讨论的其他器件: LM3886

大家好、我想提一个有关 OPA1656的问题。

我如图所示连接了元件(两个通道)、为其提供 ±15V 电压。

由于该元件必须流经33R 电阻器(60 mA 最大值)、因此该元件必须复制没有增益的输入信号、但要为其提供更大的电流能力。

结果令人屏蔽(绿色信号是输入、橙色信号和黄色信号是输出。 蓝色是计算得出的电流。 该图像显示三角波、但其结果也与所有其他波形完美匹配。

现在问题是:部件变得非常热(在120°C 或248°以上,当我 关闭了一切,但它仍然增加)在运行期间,并留在周围的92°C 或200°供电,但不工作)。

我还注意到、将电源电压降低到 ±5V 可显著降低运行状态下35°C 或95°附近的热量(60°C 或135°)、仅供电状态下。

这是否正常? 我做错了什么吗? 我们将感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、  

    您所描述的是正常的。 我们在在线培训视频系列中有一个小节详细介绍了运算放大器的功率和温度。 可在此处找到该视频系列:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    需要使用 θ JA 来确定您的条件下的近似芯片温度。

    放大器消耗的每瓦温度就会升高119.9度。 我们需要根据您的条件确定多少瓦特。  

    输出级上的总电压为30V、双通道的 Iq 为3.9 mA * 2 = 7.8 mA。 是否为每个通道的60 mA 耗散总计120 mA?  

    假设芯片的总120 mA 为、我们可以估算总功率。  

    • PQ = IQ*Vsupply = 7.8 mA *30V = 234mW

    • Pdc_Max = Vcc^2/(4*RL)=(15V)^2/(4*33欧姆)=每通道1.7W 或3.4W

    • 总功耗= Ptotal = 3.4W + 234mW

    • TJ = Ptotal * ThetaJA + TA ;其中 TA =环境温度25摄氏度

    • TJ = 3.634W * 119.9 C/W + 25 C = 435.7度。  

    这是温度将下降的理论值、但为了防止损坏器件、我们在器件中内置了热关断保护功能。 温度超过绝对最大值150°C 可能会对器件造成永久损坏。 您可以考虑使用功率运算放大器、如 LM3886来驱动如此大的功率。  

    我希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    谢谢、您的回答很清楚。