https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311350/opa1656-overheating-problem
器件型号:OPA1656主题中讨论的其他器件: LM3886

大家好、我想提一个有关 OPA1656的问题。
我如图所示连接了元件(两个通道)、为其提供 ±15V 电压。
由于该元件必须流经33R 电阻器(60 mA 最大值)、因此该元件必须复制没有增益的输入信号、但要为其提供更大的电流能力。

结果令人屏蔽(绿色信号是输入、橙色信号和黄色信号是输出。 蓝色是计算得出的电流。 该图像显示三角波、但其结果也与所有其他波形完美匹配。
现在问题是:部件变得非常热(在120°C 或248°以上,当我 关闭了一切,但它仍然增加)在运行期间,并留在周围的92°C 或200°供电,但不工作)。
我还注意到、将电源电压降低到 ±5V 可显著降低运行状态下35°C 或95°附近的热量(60°C 或135°)、仅供电状态下。
这是否正常? 我做错了什么吗? 我们将感谢您提供任何帮助。