This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:寄存器设置问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1312008/tas6584-q1-register-set-up-question

器件型号:TAS6584-Q1

尊敬的专家:

客户收到有关 TAS6584寄存器设置的一些问题:

1. 0xAA 寄存器获取 DRB EN 位、这称为 动态范围升压、您能解释什么是动态范围升压吗? 如何使用它?

2.对于 OT 配置、位6-4表示设置为1旁路 OT 警告、而设置为0可启用 OT 警告吗?

如果我们要为 CH1启用所有 OT 警告级别1/23、应如何设置寄存器?

希望您可以分享对这2个问题的一些评论。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    解决您的问题。

    1. DRBOOST 用于动态调节数字增益和模拟增益、降低空闲或小音频输入时的噪声。 但是此功能可能会带来噼啪噪声、我们建议禁用此功能。

    2.写入"0"用于启用 OTW。

    如果我们要为 CH1启用所有 OT 警告级别1/23,我们该如何设置该寄存器?

    将00000000 (0x00)写入寄存器0xE0以启用 CH1和 CH2的 OTW1/2/3。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    及时获得、感谢您的始终支持!