请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 尊敬的专家:
客户收到有关 TAS6584寄存器设置的一些问题:
1. 0xAA 寄存器获取 DRB EN 位、这称为 动态范围升压、您能解释什么是动态范围升压吗? 如何使用它?
2.对于 OT 配置、位6-4表示设置为1旁路 OT 警告、而设置为0可启用 OT 警告吗?
如果我们要为 CH1启用所有 OT 警告级别1/23、应如何设置寄存器?
希望您可以分享对这2个问题的一些评论。

谢谢、此致、
将会