This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:具有共享 TDM 和 I2C 总线的多个 PCM6xx0器件、有关寄存器问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1309220/pcm6020-q1-multiple-pcm6xx0-devices-with-hared-tdm-and-i2c-bus-about-register-issue

器件型号:PCM6020-Q1

您好、支持团队

我们看过应用报告:《 具有共享 TDM 和 I2C 总线的 SBAA415多个 PCm6xx0器件》

我们有2个问题、如下所示

Q1:设置字(时隙)长度的 ADC、ADC 是否可以读取 TDM 时隙?  

Q2:关于设置 ADC 的通道时隙分配、以便 ADC 可以指定每个模拟通道数据到 TDM 时隙?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    Unknown 说:
    Q1:设置 Word (插槽)长度的 ADC、ADC 可以读取 TDM 插槽

    将 ASI 格式配置为音频输入数据。 您可以将 ASI 格式配置为字长为16位、但如果音频数据的长度为32位、则会截断。 反之亦然、器件会将数据附加0。

    Unknown 说:
    2:关于设置通道时隙分配的 ADC,ADC 可以将每个模拟通道数据指定给 TDM 时隙

    正确、通过 PPC3 GUI 更容易实现可视化、我建议在 ti.com/mysecuresoftware 上请求/下载以帮助实现此目的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon Douglas 您好、

    我有两个问题。 我们只有 ADC、并希望配置 为采样率为48kHz 的 TDM8、BCLK 24MHz 和 FSYNC 48kHz。

    首先、我想了解如何配置 TDM 时隙编号。 我在数据表中找不到任何寄存器来直接设置时隙编号。 我发现 ADC 依赖于主机处理器来提供 FSYNC 和 BCLK、并且我们可以配置字(插槽)长度。

    其次、我对向 TDM 插槽分配数据的过程很好奇。 根据数据表、其中提到通过配置 ADC 的通道时隙分配、ADC 可以指定应使用哪个 TDM 时隙来放置来自每个模拟输入通道的数据。 我的理解是否准确?

    感谢您对这些问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,我想了解如何配置 TDM 插槽号。 我在数据表中找不到任何寄存器来直接设置时隙编号。

    这是在页0、0xB 和0xC 中配置的。

    分配允许 ADC 指定应使用哪个 TDM 插槽来放置来自每个模拟输入通道的数据。 我的理解是否准确?

    正确、这在跨多个器件共享 TDM 总线的情况下很有用。 在器件1上、可以将 CH1和2配置为插槽0和1。 在器件2上、CH1和2可以占据时隙2和3、以此类推。 EVM 和 GUI 旨在支持 我们的6通道器件、但我们的所有 PCM6xxx0-Q1器件都是软件兼容的、 因此这就是寄存器映射中插槽数最多为64的原因。

    下面是 PCM6240 (4通道) GUI 配置示例。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon Douglas 您好、

    这是在页0、0xB 和0xC 中配置的

    我很抱歉没有提供清楚的解释。 我的理解是否正确、即使用寄存器0xB 将通道1数据分配给特定 TDM 时隙? 如果是、我想知道的是如何配置总的 TDM 插槽、例如 TDM 8、16或32。 具体而言、如何将其配置为 TDM 8格式、以及如何将其配置为 TDM 16格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hin、您好!

    您之前链接的应用手册的第3节中提到了这一点。 该器件可支持每个器件(TDM8)多达8个通道时隙、并可通过提供的时钟进行配置。 BCLK 必须为≥(#个通道/器件)×(#个器件)×(采样速率)×(字长)、但不能超过25MHz 的最大 BCLK。 您可以提供一个支持最多8个通道的 BCLK、如果您仅使用一个 PCM6020器件 (即2个通道)、则剩余的6个通道插槽将为0。 如果您使用四个 PCM6020、则可以向0xB 和0xC 写入、以便为每个器件配置插槽、从而填充整个 TDM8数据线。  

    仅一个器件不支持 TDM16。 但例如、对于多个器件、请提供一个 BCLK =(8 CH) x (2个器件) x (48kHz) x (32位 WL) 24.576MHz、通过在1个 TDM 总线上级联两条数据线路来实现 TDM16。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我想确认、要在一个 ADC 器件上配置采样速率为48KHz、字长为32位的 TDM 8格式、我需要:

    1.将协议格式设置为 TDM 模式。
    2.将字长设置为32。


    3.向 ADC 提供48KHz 的 FSYNC 和12 MHz 的 BCLK。


    该配置将允许 ADC 将其识别为 TDM 8格式、因为(12 MHz、BCLK)=(8、TDM 8)×(48KHz、采样率、FSYNC)×(32、字长)。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、要在32位 WL (48ksps)上支持8个通道、您需要一个12.288MHz 的源时钟。