请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5431-Q1 大家好、
我们是否有功率=5V、4 Ω 负载和10% THD + N 时的输出功率数据?
我看到数据表中的数据是功率=14.4V、而我们只有一个系统电压轨5V 可以为 PA 供电。
谢谢
此致!
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否有功率=5V、4 Ω 负载和10% THD + N 时的输出功率数据?
我看到数据表中的数据是功率=14.4V、而我们只有一个系统电压轨5V 可以为 PA 供电。
谢谢
此致!
弗兰克