This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:5V 电源下的输出功率

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1312338/tas5431-q1-output-power-with-5v-supply

器件型号:TAS5431-Q1

大家好、

我们是否有功率=5V、4 Ω 负载和10% THD + N 时的输出功率数据?

我看到数据表中的数据是功率=14.4V、而我们只有一个系统电压轨5V 可以为 PA 供电。

谢谢

此致!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    您可以使用以下公式计算此值:

    此致、
    S·格雷格