This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3004D2:音量控制在几次通电后对地短路

Guru**** 2785575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3004D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1312328/tpa3004d2-volume-control-shorts-to-ground-after-few-power-on-offs

器件型号:TPA3004D2

您好、TI!

我们设计为使用 TPA3004D2控制8 Ω 扬声器。 随附的设计原理图也供参考。  

当我们有一个新的电路板时、它工作正常、但当我们重复测试时、在几个下电上电后、我们观察到音量控制引脚对地短路。 音量控制通过微控制器的 DAC 输出实现。 您能否仔细查看设计并提出设计可能存在的问题。 我们更换 IC、它工作正常、经过几次下电上电后、它会再次出现故障。 正在寻找可能的最佳解决方案。

谢谢。

苏曼特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是否检查了 音量引脚压摆率以及此引脚上是否过冲?

    您还可以将 音量引脚短接至 GND 并再次执行下电上电、以检查是否再次发生损坏。