Other Parts Discussed in Thread: TPA3004D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3004D2 您好、TI!
我们设计为使用 TPA3004D2控制8 Ω 扬声器。 随附的设计原理图也供参考。
当我们有一个新的电路板时、它工作正常、但当我们重复测试时、在几个下电上电后、我们观察到音量控制引脚对地短路。 音量控制通过微控制器的 DAC 输出实现。 您能否仔细查看设计并提出设计可能存在的问题。 我们更换 IC、它工作正常、经过几次下电上电后、它会再次出现故障。 正在寻找可能的最佳解决方案。
谢谢。
苏曼特