您好!
我有一个问题、 LM48100Q-Q1的 OUT A 和 OUT B 具有相同的信号、它们不是差分信号。
例如、即使 输出端存在正弦波形、它们也是相同的、因此没有扬声器输出。
请您告知哪些地方可能不正确?
非常感谢、
马特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个问题、 LM48100Q-Q1的 OUT A 和 OUT B 具有相同的信号、它们不是差分信号。
例如、即使 输出端存在正弦波形、它们也是相同的、因此没有扬声器输出。
请您告知哪些地方可能不正确?
非常感谢、
马特
伊凡、您好!
感谢您的快速响应。
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 0 | 模式控制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 诊断控制 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 故障检测控制 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 音量控制1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 音量控制2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常感谢、
马特
您好、Matt、
您可以尝试 以下步骤吗?
写入音量控制1 = 0x7B
模式控制寄存器 = 0x00
模式控制寄存器 = 0x14
此上一篇文章仅提及类似类型的问题: [ LM48100-Q1 ]故障输出-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛
似乎是在 ESD 事件之后引起的。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
伊凡、您好!
我已经在您描述的过程中写入了寄存器、但会发生相同的输出行为。 "模式控制寄存器 = 0x00"禁用输出、然后"模式控制寄存器 = 0x14"再次启用输出。 启用后、它们仍然是 OUT A 和 OUT B 的相同波形。
感谢您的链接。 他们似乎没有找到问题的解决方案、但可能表明我的问题 也可能是类似 ESD 事件的结果。
是否可以从 LM48100Q-Q1读取寄存器?
如果没有进一步的解决方案、我可以尝试使用另一种选择、或者让第二个器件来尝试、以防此器件确实也因 ESD 事件而死亡。
此致、
马特