This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:音频输出不反相的问题

Guru**** 2456150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1313180/lm48100q-q1-issue-with-audio-outputs-not-inverting

器件型号:LM48100Q-Q1

您好!

我有一个问题、 LM48100Q-Q1的 OUT A 和 OUT B 具有相同的信号、它们不是差分信号。

例如、即使 输出端存在正弦波形、它们也是相同的、因此没有扬声器输出。

请您告知哪些地方可能不正确?

非常感谢、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能就几点做几点评论吗?:

    • 这种行为是否会在您每次为器件上电时发生? 还是在每次下电上电后更改?
      • 在问题发生之前和之后读取器件寄存器、有什么区别吗?
      • 即使写入与原来相同的值、也可以再次尝试写入模式和音量寄存器。 器件是否恢复正常运行?
    • 您是否测试了1个以上的器件? 有多少个器件会显示此行为?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的快速响应。

    • 是的、每次我为器件上电时都会发生这种行为。
    • 问题之前和之后都不存在、因为它无限期地源自 POWER_ON。
      • 我的理解是、 LM48100Q-Q1是一款只写器件、不会响应 R/W = 1?
    • 我按如下方式写入寄存器:
      • 寄存器地址 寄存器名称 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
        0 模式控制 0 0 0 1 0 1 0 0
        1 诊断控制 0 0 1 1 0 0 0 0
        2 故障检测控制 0 1 0 0 0 0 0 0
        3 音量控制1 0 1 1 1 1 0 1 1
        4 音量控制2 1 0 0 0 0 0 0 0
    • 遗憾的是、我目前只有一个器件要测试。

    非常感谢、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您可以尝试 以下步骤吗?

    • 写入音量控制1 = 0x7B

    • 模式控制寄存器 = 0x00

    • 模式控制寄存器 = 0x14

    此上一篇文章仅提及类似类型的问题: [ LM48100-Q1 ]故障输出-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛
    似乎是在 ESD 事件之后引起的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我已经在您描述的过程中写入了寄存器、但会发生相同的输出行为。 "模式控制寄存器 = 0x00"禁用输出、然后"模式控制寄存器 = 0x14"再次启用输出。 启用后、它们仍然是 OUT A 和 OUT B 的相同波形。

    感谢您的链接。 他们似乎没有找到问题的解决方案、但可能表明我的问题 也可能是类似 ESD 事件的结果。

    是否可以从 LM48100Q-Q1读取寄存器?

    如果没有进一步的解决方案、我可以尝试使用另一种选择、或者让第二个器件来尝试、以防此器件确实也因 ESD 事件而死亡。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我同意、很遗憾、ESD 事件发生后似乎会出现类似的行为。 最好尝试使用新器件来检查是否出现了这种情况。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的支持。 好的、当我可以获得一个新器件时、我就会使用一个新器件。

    此致、

    马特