This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:TLV320ADC6140模拟 BW

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1309045/tlv320adc6140-tlv320adc6140-analog-bw

器件型号:TLV320ADC6140

 TLV320ADC6140数据表规定模拟输入 BW 为80kHz。 这个模拟输入 BW 的滚降的形状是什么? 它是否为单极滚降(-20dB/dec)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉响应出现延迟。 您是否 想了解当输入信号超过80kHz 时数字数据的振幅如何滚降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道模拟是如何滚降的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想知道 ADC 输入引脚上的信号是如何滚降的?  

    我之所以提出这个问题、是因为如果源具有低阻抗、那么输入引脚上的波形在频率远高于80kHz 时应该看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是芯片内部的模拟滚降。 数据表中提到的80kHz BW 位于 芯片内部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     提到的80kHz 带宽与 ADC 的数字部分数字化高达80kHz 的信号的能力有关、前提是采样率比该频率高两倍。

    从模拟的角度来看、ADC 芯片有一个 PGA、即使 PGA 设置为最高增益42dB、它也能传递80kHz 的信号。   

    我能知道您对模拟带宽有何顾虑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是很确定你在第一句的意思。 数字滤波器和数字 BW 在数据表中有详细介绍。 我对数字 BW 没有疑问。 数字 BW 可以设置为高于80kHz。

    另一方面、模拟 BW 限制为80kHz。 数据表中说明:"该器件支持高达80kHz 的输入信号带宽、从而可以使用176.4kHz (或更高)的采样率记录高频非音频信号。" (第30页)。 但是、数据表未描述模拟 BW 滚降的类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不理解您的问题、我深表歉意。  

    数据表规定该器件支持高达80kHz 的输入信号带宽。 并未说 器件的模拟部分的带宽为80kHz。  

    这意味着一个 带宽为80kHz 的输入信号可以被芯片数字化。 如果信号高于80kHz、则无法产生正确的数据。  

    在80kHz 下、带宽为80kHz 的输入信号在低频时应已处于70%电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号的衰减应为-20dB/十倍频程。