大家好、我叫全贤珉
尽管我阅读了 DRV2700EVM-HV500用户指南很多次、但我不明白如何使用 DRV2700EVM-HV500。
下面是我的问题。
1.我使用的是具有0.8uF 电容的压电执行器。 当我将传动器连接到 DRV2700EVM-HV500时、100Hz 输出看起来很奇怪。 请参见下图
SW3和 SW4保持在158V 限制范围内、模拟输入至 TP1、接地至 GND、计算机 使用 USB 连接到 DRV2700EVM-HV500。
设置是否有任何错误?
2.当我在计算机中插入 USB 为 DRV2700EVM-HV500提供5V 电压时、可以通过示波器看到158V 直流输出。 负载是一个具有0.33uF 电容的电容器。 输出电压如下图所示。
接下来、我将函数发生器连接到 TP1和 GND、打开函数发生器(0~3V、1Hz)、结果如下图所示。
响应是否正常?
我不明白 DRV2700EVM-HV500的机制。
在用户指南(如下图所示)中、0~3.3V 100Hz 正弦函数模拟输入为蓝色曲线图、电容器负载为22nF。 那么结果是绿色图、对吧?
我应该怎么做才能看到这个清晰的绿色图?