This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:对于 DRV2700EVM-HV500我有许多问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314560/drv2700evm-hv500-i-have-many-questions-about-drv2700evm-hv500

器件型号:DRV2700EVM-HV500

大家好、我叫全贤珉

尽管我阅读了 DRV2700EVM-HV500用户指南很多次、但我不明白如何使用 DRV2700EVM-HV500。

下面是我的问题。

1.我使用的是具有0.8uF 电容的压电执行器。 当我将传动器连接到 DRV2700EVM-HV500时、100Hz 输出看起来很奇怪。 请参见下图

SW3和 SW4保持在158V 限制范围内、模拟输入至 TP1、接地至 GND、计算机 使用 USB 连接到 DRV2700EVM-HV500。

设置是否有任何错误?

2.当我在计算机中插入 USB 为 DRV2700EVM-HV500提供5V 电压时、可以通过示波器看到158V 直流输出。 负载是一个具有0.33uF 电容的电容器。 输出电压如下图所示。

接下来、我将函数发生器连接到 TP1和 GND、打开函数发生器(0~3V、1Hz)、结果如下图所示。

响应是否正常?

我不明白 DRV2700EVM-HV500的机制。

在用户指南(如下图所示)中、0~3.3V 100Hz 正弦函数模拟输入为蓝色曲线图、电容器负载为22nF。 那么结果是绿色图、对吧?

我应该怎么做才能看到这个清晰的绿色图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    对于第一种情况(100Hz 时为0.8uF)、我认为这是负载电容和输入频率组合的预期响应。 您能否看到、降低这里的频率是否会产生 改进的波形?  

    对于第二种情况(1Hz 时为0.33uF)、这将需要在最后进行更多检查。 这看起来不是取决于频率的问题、但我很想知道如果您改变频率会得到相同的响应?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    首先、如果我在 100Hz 时降低频率为0.8uF、就可以得到改进的波形。 但问题是、我要驱动压电致动器超过>100Hz。  除了使用具有较低电容的压电执行器之外、还有其他方法吗?

    第二,我想把0~3V 交流正弦波放大到0~150V 交流正弦波形(平均:75V,峰-峰:0到150正弦波)。  那么、如何计算输入模拟电压信号的输出电压?  我认为下面的图(第4.1节)显示了如何计算输入模拟信号的输出电压、不是吗?

    下表列出了每个器件的

    在本例中、SW3和 SW4保持"向上"、因此最大输出电压为158V。

    因此、R_FB_2 = 5.49k 欧姆、C_FB_2=2710 p 法拉、R_FB_1 = 0.642M 欧姆、C_FB_1 = 22p 法拉。

    那么、当负载为0.8uF 时、如何计算 V_HV?

    我很抱歉,由于我对电气和电子知识的缺乏,解释的质量很低。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是由于电容器具有更短的充电/放电时间、而使用高电容时频率增加的结果。 除了使用具有较低电容的负载、我认为没有办法解决此响应。

    根据您提供的图像中的公式2计算输出电压。 要计算负载的输出、您必须考虑负载的充电/放电时序特性。

    此致、
    悉尼诺斯卡特