请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 1.研究 PVDD 纹波对信噪比的影响
原始状态、Vrms≈5mV
断开 PVDD 的原始电源并切换到使用电池为 PVDD 供电、Vrms≈5mV
2.研究 DSP 和 PA 增益对信噪比的影响
原始状态、DSP 正常输出、PA 增益200、Vrms≈5mV
DSP 保持不变、PA 增益从200降至50、Vrms≈5mV
DSP 保持不变、PA 增益从200降至0、Vrms≈100uV
DSP 不提供 IIS 信号、PA 增益200、Vrms≈10uV
DSP 仅提供 IIS_ CLK、PA 增益200、Vrms≈10uV
DSP 增益设置为0、PA 增益200、Vrms≈5mV
我想问一下接下来的信噪比调查是否有其他想法?