This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:信噪比问题

Guru**** 2456530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316278/tas6424e-q1-signal-to-noise-ratio-issue

器件型号:TAS6424E-Q1

1.研究 PVDD 纹波对信噪比的影响

原始状态、Vrms≈5mV

断开 PVDD 的原始电源并切换到使用电池为 PVDD 供电、Vrms≈5mV

2.研究 DSP 和 PA 增益对信噪比的影响

原始状态、DSP 正常输出、PA 增益200、Vrms≈5mV

DSP 保持不变、PA 增益从200降至50、Vrms≈5mV

DSP 保持不变、PA 增益从200降至0、Vrms≈100uV

DSP 不提供 IIS 信号、PA 增益200、Vrms≈10uV

DSP 仅提供 IIS_ CLK、PA 增益200、Vrms≈10uV

DSP 增益设置为0、PA 增益200、Vrms≈5mV

我想问一下接下来的信噪比调查是否有其他想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量 VRMS=5mV 时、相当于45dB 的信噪比。 当 VRMS=100uV 时、相当于70dB 的信噪比。 在所有其他状态下、播放声音之前、样本的 Vrms 为≈100uV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

      我可以问一下、我们是如何测试输出 Vrms 的吗? 对于标准测试、我们需要使用 AP 并启用 AES17 (20kHz)滤波器、也是 A 加权。 您的测试值似乎太大。