This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5352A:设置正弦波测量方法

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5352A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316862/tas5352a-set-up-method-to-measure-sinewave

器件型号:TAS5352A

大家好、

我可以向您核实一下 当我们播放1KHz 波形文件时、在 TAS5352a 输出的示波器上测量或查看模拟正弦波的设置或方法是什么。

我的客户已 尝试过 LC 和 RC、这两个输出都不是模拟正弦波。   

请提供建议。

此致、

欧内斯特·容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest

    Unknown 说:
    我的客户 试过 LC 和 RC、两种输出都不是模拟正弦波。   [/报价]

    我们测试过的波形是什么? 如果根本没有波形、可能是器件没有成功开始工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    再次感谢您的帮助。 请问 LC 和 RC 是否应该显示一个模拟正弦波? 对于如何正确设置来测量模拟正弦波、是否有相应的指南?

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest

     也许您可以查看以下文档。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa068a/sloa068a.pdf?ts = 1706149143244&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS2770%253FkeyMatch%253DTAS2770%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN-ALT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    客户已经 通读了这个 AN、 他们按照推荐的 RC 值进行了读操作、但是示波器上的信号是请注意、他们需要 PWM 调制波形。

    他们甚至使用他们构建的一个 LR、LR 低通滤波器、然后使用它来测量以前的其他 PWM 放大器、仍然无法正常工作。 有什么建议吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest

    通常、测试 PWM 波形不是很难、只需将示波器的电压探头放在器件的 OUT 引脚上、就可以找到它。 并且无需添加 RC 或 LR 滤波器。 也许我们应该首先检查器件是否已成功开始工作、我们现在是否对这一点有所了解?

    如果与推荐的数据表相同、我们需要首先检查其原理图。 然后检查所有电源和复位引脚状态。 接下来是检查 SD 和 OTW 引脚、查看是否报告了任何故障。 确保所有这些都没有问题、然后检查输出波形。