Other Parts Discussed in Thread: TAA5212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC6120 主题中讨论的其他器件:TAA5212
您好!
我想知道此器件的实际输入信号带宽是多少。
第32页顶部只有一个参考(来自其数据表):"该器件支持高达80kHz 的输入信号带宽、从而允许使用176.4kHz (或更高)采样率记录高频非音频信号。"
这是一个非常重要的特性、需要在数据表的第一页中加以考虑、我找不到任何其他与之相关的参考文献。 如果采样率高达768kHz、为什么输入信号带宽如此低? 是否有任何图表显示较高频率下输入信号的衰减? 我需要更多信息。
提前感谢。
韩语、
伊万