This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:输入信号带宽

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1319356/tlv320adc6120-input-signal-bandwidth

器件型号:TLV320ADC6120
主题中讨论的其他器件:TAA5212

您好!

我想知道此器件的实际输入信号带宽是多少。

第32页顶部只有一个参考(来自其数据表):"该器件支持高达80kHz 的输入信号带宽、从而允许使用176.4kHz (或更高)采样率记录高频非音频信号。"

这是一个非常重要的特性、需要在数据表的第一页中加以考虑、我找不到任何其他与之相关的参考文献。 如果采样率高达768kHz、为什么输入信号带宽如此低? 是否有任何图表显示较高频率下输入信号的衰减? 我需要更多信息。

提前感谢。

韩语、

伊万