主题中讨论的其他器件:PCM5121、TAS5825M、TAS5805M
您好!
我们 在采用15V 电源的设计中使用 TPA3130D2DAP。 我们将使用 MCU 3.3V 逻辑并想要通过3.3V MCU IO 控制 TPA3130。 请回答以下问题以进行澄清:
1.可以看到 FAULTZ 为开漏、所以我们要添加一个3.3V 的上拉电阻、同时将其短接至 SDZ 引脚。 根据 SDZ、其 TTL 逻辑电平符合 AVCC。 我们将使用15V 到 AVCC、但根据建议的运行条件、SDZ 引脚 VIN 的最小值为2V、因此您能否确认我们是否可以将其连接到来自 MCU 的3.3V IO?
2.请通过3.3V IO 控制静音引脚来确认是否同样应用于静音引脚?
3.我们可以通过3.3V MCU IO 的 GAIN/SLV 控制音频放大器的音量吗? 根据 TPA3130评估板、该设计在 GAIN/SLV 引脚上具有上拉电阻器、连接至 GVDD 引脚、与数据表中的相同。 请注意、我们在 TP3130之前将 PCM5121PWR 用作音频 DAC、因此我们可以控制 PCM5121PWR 的音量而不是 TPA3130的音量吗? 根据 PCM5121PWR 数据、我们进行了数字音量控制、因此我假设通过 I2C 来完成。 请确认
谢谢