This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:通过3.3V 逻辑控制引脚

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M, PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321492/tpa3130d2-control-pins-via-3-3v-logic

器件型号:TPA3130D2
主题中讨论的其他器件:PCM5121、TAS5825M、TAS5805M

您好!  

我们 在采用15V 电源的设计中使用 TPA3130D2DAP。 我们将使用 MCU 3.3V 逻辑并想要通过3.3V MCU IO 控制 TPA3130。 请回答以下问题以进行澄清:

1.可以看到 FAULTZ 为开漏、所以我们要添加一个3.3V 的上拉电阻、同时将其短接至 SDZ 引脚。 根据 SDZ、其 TTL 逻辑电平符合 AVCC。 我们将使用15V 到 AVCC、但根据建议的运行条件、SDZ 引脚 VIN 的最小值为2V、因此您能否确认我们是否可以将其连接到来自 MCU 的3.3V IO?

2.请通过3.3V IO 控制静音引脚来确认是否同样应用于静音引脚?

3.我们可以通过3.3V MCU IO 的 GAIN/SLV 控制音频放大器的音量吗? 根据 TPA3130评估板、该设计在 GAIN/SLV 引脚上具有上拉电阻器、连接至 GVDD 引脚、与数据表中的相同。 请注意、我们在  TP3130之前将 PCM5121PWR 用作音频 DAC、因此我们可以控制 PCM5121PWR 的音量而不是 TPA3130的音量吗? 根据 PCM5121PWR 数据、我们进行了数字音量控制、因此我假设通过 I2C 来完成。 请确认

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad

     对于 Q1和 Q2、由于数据表指出高电平输入的最小值为2V、因此从技术上来说、使用 MCU 的3.3V 应该不是问题。  

     对于 Q3、不建议使用 IO 控制。 增益设置只有非常有限的设置数量、如果无法提供正确的电压、可能会影响最终性能。 PCM5121使用 I2C 控制音量没有问题。

     由于我们在系统中具有数字音频信号并且我们使用的是 PCM5121+TPA3130、该如何考虑直接使用 TAS5825M?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您对第1季度和第2季度进行澄清。  

    实际上、在 PCM5121之后我们就要添加 TPA3130、但我们还必须将信号从 PCM5121传递到 FM 发送器以及 TPA3130。 因此、我们需要从 PCM5121中取出模拟音频信号。  

    顺便说一下、您能否建议我们是否应在 PCM5121输出端使用运算放大器作为2个单独的缓冲器、以便将其中一个缓冲器连接到 TPA3130的输入、并将其他缓冲器输出连接到 FM 发送器的输入来隔离这两个信号? 我知道我们可以直接传递 DAC 输出多个输入、但我认为这会降低音频性能。 我们的 FM 发送器是非 TI 器件 KT0803L、仅供参考。 请在上面添加您的意见、谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad

      从技术角度而言、输入应全部为高阻抗、因此 可以直接从 DAC 输出传输到两个器件。 只是我们没有关于这种使用的数据,特别是对于 KT0803L 的特性,不能给您完全保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    好的、我在转到音频放大器 TPA3130和 FM 发送器之前为两者添加了单位增益缓冲器、并可以选择绕过此运算放大器。 以下是快照以及颜色编码、显示了信号如何传输到音频放大器和 FM 发送器;

    另外、这是信号如何从 DAC 发出的;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed:

    这似乎是合适的。 但是、您可以使用 TAS5805M 并获取 DAC 获得的 DSP/I2S 输入、而不使用 TPA3130和缓冲器、此处可能节省了一些成本。

    此致、
    路易斯