您好!
我遇到了 LM49450的问题、如果我用5V 为系统供电、通过一个5V 到3.3V 的稳压器为电路板上的大多数组件供电、 但我也直接将5V 电压发送到 LM49450上的 LSVDD 和 VDD 引脚、如数据表所述、电压最高可达5.5V。 辅助输出上的声音输出很可怕。 要么发出刺耳的声音,要么只是把它淹没在什么都没有的地方。 当不使用 辅助输出并由扬声器供电(使用来自 LSVDD 的5V 电压)时、它听起来非常清晰并且没有问题。
但是我还发现、如果我直接使用3.3V 为电路板供电、绕过5V -> 3.3V 稳压器、 辅助输出能够完美地工作、没有任何问题。 使用时、扬声器也可以正常工作(不过供电有点少、声音不如 LSVDD 不再获得5V 电压时的音质好)。
我的电路有什么问题吗?
谢谢你。