This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:LSVDD 5V 和辅助输出噪声/问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1323739/lm49450-lsvdd-5v-and-auxiliary-out-noise-problem

器件型号:LM49450

您好!

我遇到了 LM49450的问题、如果我用5V 为系统供电、通过一个5V 到3.3V 的稳压器为电路板上的大多数组件供电、 但我也直接将5V 电压发送到 LM49450上的 LSVDD 和 VDD 引脚、如数据表所述、电压最高可达5.5V。 辅助输出上的声音输出很可怕。 要么发出刺耳的声音,要么只是把它淹没在什么都没有的地方。 当不使用 辅助输出并由扬声器供电(使用来自 LSVDD 的5V 电压)时、它听起来非常清晰并且没有问题。  

但是我还发现、如果我直接使用3.3V 为电路板供电、绕过5V -> 3.3V 稳压器、 辅助输出能够完美地工作、没有任何问题。 使用时、扬声器也可以正常工作(不过供电有点少、声音不如 LSVDD 不再获得5V 电压时的音质好)。

我的电路有什么问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上认为我可能发现了我的 问题。 当数据表显示 HPGND 应直接接地、而只有旁路应在接地之前连接到电容器时、HPGND 和旁路应在滤波电容器之前连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您的观察结果是正确的。 HPGND 必须直接连接至 GND。
    我注意到的另一点是、VCC 上没有用于 DVDD 和 IOVDD 电源轨的去耦电容器。 可能不那么重要、但仍然想指出这一点。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 C8 1uf? 我切断了错误的迹线并将 HPGND 接地、一切都按预期清楚地工作、因此我想这并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到 C8、这没什么问题。
    好的、我没有任何进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师