This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:输出引脚短路保护

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324593/tas6584-q1-short-protection-about-output-pin

器件型号:TAS6584-Q1

团队成员

TAS6584-Q1支持短路保护。

在电池短路的情况下、此器件支持多大的电池电压? 50V 或更高?

我想确认是否将此器件用于48V 电池汽车。

对于48V 汽车、电池电压会根据 ISO21780更改为最高60V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的最大绝对值为56Vdc。  不能超过此限制。  建议的最大工作电压为45Vdc、过压保护可能在47Vdc 时触发。  不建议将此器件用于48Vdc 系统。

    此致、
    S·格雷格