请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 团队成员
TAS6584-Q1支持短路保护。
在电池短路的情况下、此器件支持多大的电池电压? 50V 或更高?
我想确认是否将此器件用于48V 电池汽车。
对于48V 汽车、电池电压会根据 ISO21780更改为最高60V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员
TAS6584-Q1支持短路保护。
在电池短路的情况下、此器件支持多大的电池电压? 50V 或更高?
我想确认是否将此器件用于48V 电池汽车。
对于48V 汽车、电池电压会根据 ISO21780更改为最高60V。