https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1323870/tas5441-q1-tas5441-q1
器件型号:TAS5441-Q1
尊敬的团队:
我恳请您告诉我们有关 FAULT 引脚 TAS5441-Q1的功能。
现在、我正在使用 D 类放大器 IC TAS5441-Q1、IC 最初可以正常工作。 当我在播放模式条件下测试此 IC 时、输出终端连接到4欧姆、2W 扬声器输出设备。 它工作的很好、音频也工作的很好。 突然、我将输出器件从4欧姆、2W 改为8欧姆、2W 扬声器。
TAS5441-Q1 IC 行为已完全改变、此时发生了负载诊断故障。 已通过 I2C 进行了验证。 在控制台应用程序中、显示寄存器值为状态值(0x22)、故障值(0x4)。 固定为26dB 的增益。
我如何让 IC 在播放模式下工作。 故障引脚上的电压为0伏。。。 我需要使该引脚向上。
请告诉我任何可能性。