This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:TAS5441-Q1:

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1323870/tas5441-q1-tas5441-q1

器件型号:TAS5441-Q1

尊敬的团队:

我恳请您告诉我们有关 FAULT 引脚 TAS5441-Q1的功能。

现在、我正在使用 D 类放大器 IC TAS5441-Q1、IC 最初可以正常工作。 当我在播放模式条件下测试此 IC 时、输出终端连接到4欧姆、2W 扬声器输出设备。 它工作的很好、音频也工作的很好。 突然、我将输出器件从4欧姆、2W 改为8欧姆、2W 扬声器。

TAS5441-Q1 IC 行为已完全改变、此时发生了负载诊断故障。  已通过 I2C 进行了验证。 在控制台应用程序中、显示寄存器值为状态值(0x22)、故障值(0x4)。 固定为26dB 的增益。

我如何让 IC 在播放模式下工作。 故障引脚上的电压为0伏。。。 我需要使该引脚向上。

请告诉我任何可能性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    当您更换扬声器并重新启动时、器件测量到对地短路。  请检查连接。  然后、还要回到4欧姆扬声器、查看问题是否自行解决。   

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Gregg Scott 的支持。

    现在、板载 IC TAS5441-TAS5441音频工作正常。 但会出现与 I2C 总线有关的新观察结果。

    SDA 和 SCL 引脚上的电压会降低。 即1.0伏。 以前、这些引脚将获得所需的3.3V 电压。  

    这里、我将向 IC TAS5441-TAS5441提供所需的电压。 我在板上的电流电路中犯了一个错误。 这与接地有关。 我对所有其他组件使用单独的接地。   

    一个是电路板接地、另一个是 IC 接地(与散热焊盘短接)。  

    目前、板载 IC TAS5441的音频工作正常。 I2C 无法正确读取、因为 SDA、SCL 的电压较低。  

    如何在这种电流情况下上拉这些 I2C 引脚。   

    您能帮助我解决这个问题吗?

    谢谢  

    Gaddam Santhosh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    I2C 引脚需要一个上拉电阻器。  I2C 源应该具有上拉电阻器。  否则、您应使用4.7k Ω 电阻器。  一个在 SCL 上、一个在 SDA 上。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我已经在电路板(从板)的 SCL 和 SDA 总线线路上使用了4.7千欧的上拉电阻器。 我将与此从属电路板连接 DLN-4M (主板)、此主板上存在 I2C 总线。

    将此 DLN-4M (主板)与从板对接后。 发生了一些功率损耗。 我在主从板之间使用了正确的接线。 两个板之间也能完美接地。

    在这种功率损耗的情况下、I2C 不会读取控制台窗口中的值。 控制台窗口中正在读取一些垃圾值。

    您能告诉我如何避免这些主从设备间的功率损耗吗? 当 IC TAS5441-Q1处于播放模式/静音模式时。

    谢谢  

    Gaddam SANTHOSH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我的问题已清除。 接地问题已解决。

    谢谢。此致、

    Gaddam SANTHOSH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Gaddam SANTHOSH

     我们可以在您的另一个 Thread 上继续讨论、最后在这里、谢谢。