This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:输出共模调整不起作用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324694/tlv320aic3106-output-common-mode-adjustment-not-working

器件型号:TLV320AIC3106

大家好!

 在我们调整在 LINE1LP 引脚中接收的麦克风信号的电平(在单端模式下)并通过 LEFT_LOP 输出的情况下、我们使用 TLV320AIC3106。

我们最近意识到  LEFT_LOP 输出的信号饱和略低于2.7V Vpk-pk。 在查看数据表后,我们检测到以前没有注意到的设置:" 模拟输出共模调整"。 浏览数据表后 、我们最终发现" 页0/寄存器40:高功率输出级控制寄存器 "之后、我们将位 D7-D6从00修改为10、因为我们 IC 使用3V3为 IOVDD/DRVDD 供电、并使用1V8为 DVDD 供电。  

我们再次检查了 LEFT_LOP 输出电压饱和电平... 遗憾的是、没有变化、输出仍在略低于2.7V Vpk-pk 时达到饱和、因此我们似乎缺少一些东西。

现在、我们有以下问题:

  1. 输出共模调节 是否按预期工作? 我的意思是:
    • 它会影响单端和差分模式下的 LEFT_LOP 输出行为
    • 如果  D7-D6 = 00、则 LEFT_LOP 输出 信号将在2V7饱和。
    • 如果  D7-D6  = 10、则 LEFT_LOP 输出 信号将在3V3处饱和。
    • " 页0/寄存器40:高功率输出级控制寄存器 是不仅修改 HPLOUT 而且修改 LEFT_LOP 输出输出输出共模调整的右侧寄存器。 我提出这个问题,是因为登记册的名称有些误导。
  2. "页0/寄存器42:输出驱动器弹出抑制寄存器"位 D1可以与此主题相关吗?
  3. 如果在我们的电流配置 (D7-D6 = 00)下、输出信号会在2.4V 以上而不是2.7V (Vpk-pk)达到饱和。 这是否意味着我们 限制输出电压的方式与使用 模拟输出共模调节时不同? 如果答案是肯定的,则:
    • 如果我们无意中将该输出电压范围限制为2.4V、 D7-D6位值是否会产生影响? 或者由于信号限制在较早的2V4、将其配置为2V7或3V3无关紧要?
    • 什么寄存器也可能影响输出电压范围?

对于我们可能会犯什么错误、您有什么指导吗? 请勿使输入信号约为2.3V  (Vpk-pk)并且未达到饱和。

提前感谢您的参与!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在数据表的第10.3.3.3.6节中阅读此输出共模的更多信息、并该表提供基于电源的建议设置。

    对于 LO 或 HP、单端的最大输出摆幅为0.707Vrms 或2Vpp、如数据表中所示。 2.7Vpp 超过了此值、因此它将发生削波。

    2.否,见上文第1段。

    3.见上文。 对于单端、差分的输出电平仅为2Vpp、而对于差分、则为4Vpp。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pdjuandi:

    非常感谢您的答复。

     在论坛上提问之前、我已经阅读了您提到的部分。 问题是、我无法100%确定是否理解其中包含的信息:

    • 该部分不仅提到输出共模电压、而且还提到输出范围。 我了解了模拟输出共模调整不仅影响了共模电压、还影响了输出范围。  我的假设是否正确?
    • 数据表提供的满量程输出电压值是指 CM 模式= 1V35的典型值、而不是最大值。 如果2Vpp 是实际的最大值、那么我看到的2.4Vpp 可能性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、输出电压和 CM 的范围是相关的。 这就是提供表10-5的原因。

    典型值是器件的设计满足值。 除此之外、这并不符合规格、如果超过该值、可能会发生削波。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白您对典型值的看法、但由于它是参考 CM 配置、我明白典型值是 CM 配置的一个函数、因此如果我将 CM 从1V35增加到1V65、典型值可能会发生变化。 我的假设是否 正确?

    除此之外、我已从您之前的响应中了解到、您确认输出电压与 CM 配置相关。 我对吗? 如果答案是肯定的、那么在削波阈值固定为~2Vpp 的情况下更改输出电压范围没有太大意义。

    您能解释一下这两点吗?

    提前感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、典型值与改变 CM 相同。使用1.35V 是因为它涵盖了2.7V-3.6V 的电源电压范围、对于1.8V CM、建议仅使用3.6V AVDD。

    有关"不同的 CM "选项、请参阅突出显示部分、所有 CM 的输出电平仍然是典型值。

    输出电压为0.707Vrms 单端、因此如果您 直接将 LINE1L 输入连接到 LO、最大输入电平与线路输出 SE 电平相同、因此它不会发生削波、DAC 输入也是如此。 请参阅表、了解 ADC 和 DAC 的相应输入(0dBFS = 0.707Vrms)。

    我认为您错误地将寄存器配置为从 LINE1LP 到 LEFT_LOP 的模拟旁路模式。

    您只需要为该路径注册86和108。

    您无需为模拟旁路路径设置寄存器40中的 CM、它 将基于 AVDD 电源。

    希望此帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pdjuandi:

    非常感谢您的答复。

    我想我终于开始理解您的观点、我只需要您澄清最后一件事:

    • 您能否解释一下  CM 调整到底是什么? 我的意思是、当我更改该值时、我期望在输出端看到什么变化?

    无论如何、我们都不是在直接模拟旁路模式下工作。 当前的音频路径为:模拟输入-> TLV320AIC3106 -> Jacinto6+-> TLV320AIC3106  再次->模拟输出

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上就是将输出 CM 设置为其电源的一半;输出整个范围本身仍然为0.707Vrms (2Vpp)。

    此设置允许用户灵活地 获取输出并馈送到 需要不同电源的器件中。

    从编解码器端来说、它还为推挽晶体管设置了平衡偏置。

    因此、只要您的输出不超过数据表0.707Vrm、信号就不会削波。