This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:FS 与44.1kHz 或48kHz 不同。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1326415/tlv320adc3140-different-fs-from-44-1khz-or-48khz

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3100

大家好、

  在从模式运行中、TLV320ADC3140是否可以在 FS=51.2kHz、25.6kHz 或12.8kHz 的条件下工作? 我的客户尝试在从模式下将所有时钟信号(FSYNC 和 BCLK)从外部 MCU 输入到 TLV320ADC3140。  根据随附的 pdf、启用 PLL 的情况和禁用 PLL 的情况都不支持这些 FS。 我想确认一下。  

 e2e.ti.com/.../sbaa379.pdf

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    该器件仅支持数据表中表6和7列出的采样频率(48k 和44.1k 的倍数)。

    要支持这些非标准时钟速率、您需要使用具有完全可编程 PLL 的 ADC、例如 TLV320ADC3100。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您还可以检查 TLV320ADC3140EVM 是否真正无法做到这一点吗?
    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    当然、我今天将在 EVM 上进行实验、在上告诉您这是否可能。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    我在 EVM 上进行了测试、发现当 PLL 设置为自动配置时、FS 51.2kHz 和25.6kHz 正常工作。 12.8kHz 不起作用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    非常感谢您的评估! 我们很高兴地知道、TLV320ADC3140可与 Fs51.2kHz 和 Fs25.6kHz 配合使用、尽管我们在数据表中尚未进行说明。 我将向客户介绍如何使用 Fs51.2kHz 和 Fs25.6kHz 配置您的设置。 根据我的理解、我们可以按照以下指令在 sbaa379.pdf 上复制您的设置。 请问您可以教我吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    您所提到的应用手册对学习设备配置没有太大帮助。 数据表更适合这一点。 有一个应用程序段包含示例配置脚本(9.2.1.2.1)。 但您是正确的、您只需要在为 ADC 通道加电时为 PLL 加电。 默认情况下、PLL 设置为在接收到 MCLK、FSYNC 和 BCLK 后进行自动配置。 这会将 PLL 配置为正确的分频器、以支持51.2k 和25.6k 采样。

    此致、
    J·麦克弗森