您好!
TAS5719 在线路驱动器模式中的 SNR 为105dB、这意味着当负载电阻为1k 时、最大输出信号为2Vrms、噪声级别为10uVrms。
当我将耳式放大器的增益设计为1倍时、测得的最大输出信号是1Vrms、噪声级别是10uVrms;当我将耳式放大器的增益设计为2倍时、测得的最大输出是2Vrms、噪声级别是20uVrms。
我的问题是:为什么 在线路驱动器模式下只能实现100dB 的 SNR、我需要进行哪些优化才能实现105dB?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TAS5719 在线路驱动器模式中的 SNR 为105dB、这意味着当负载电阻为1k 时、最大输出信号为2Vrms、噪声级别为10uVrms。
当我将耳式放大器的增益设计为1倍时、测得的最大输出信号是1Vrms、噪声级别是10uVrms;当我将耳式放大器的增益设计为2倍时、测得的最大输出是2Vrms、噪声级别是20uVrms。
我的问题是:为什么 在线路驱动器模式下只能实现100dB 的 SNR、我需要进行哪些优化才能实现105dB?
你好、Jesse
电源噪声< 20uVrms。
对于 TAS5719的耳机信 噪比,在耳机模式下为101dB,所以噪声级别为10uVrms,最大输出 为1Vrms. 我的 问题是、在相应的测试条件下、耳机放大器电路的增益是1倍还是2倍?
如果它是2倍、更改为1倍时、噪声级别是否会低于10uVrms? 同样、如果增益为1倍、那么当增益变为2倍时、噪声级别是否会从10uVrms 增加到20uVrms? 在线路模式下、噪声级别仅为10uVrms (对应于105dB 的 SNR)、增益为2倍、最大输出为2Vrms。 )?
谢谢
线性
你好、Jesse
非常感谢
从 AP 测试的噪声频谱来看、输出噪声是白噪声 μ,、HP-PWM 输出引脚的噪声级别是29uVrms、 经过 RC 串联滤波电路后变成3.5uVrms。 经过 AMP 放大至2倍后、HP-OUT 引脚的噪声级别输出变为23uVrms。
HP_VDD 引脚的噪声水平为15uVrms、HP_VSS 引脚的噪声水平为33uVrms。 当芯片正常工作后、 MCU 和控制电路停止工作(I2S 信号来自其他主板)、对噪声没有影响。
AMP 相关元件的所有参数都与 TAS5719-EVB 上的参数一致

塔克
线性