This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:SNR_HP (耳机模式) 101dB;SNR_Ln (线路驱动器模式) 105dB

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1320477/tas5719-snr_hp-headphone-mode-101db-snr_ln-line-driver-mode-105db

器件型号:TAS5719

您好!

TAS5719 在线路驱动器模式中的 SNR 为105dB、这意味着当负载电阻为1k 时、最大输出信号为2Vrms、噪声级别为10uVrms。

当我将耳式放大器的增益设计为1倍时、测得的最大输出信号是1Vrms、噪声级别是10uVrms;当我将耳式放大器的增益设计为2倍时、测得的最大输出是2Vrms、噪声级别是20uVrms。

我的问题是:为什么 在线路驱动器模式下只能实现100dB 的 SNR、我需要进行哪些优化才能实现105dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Li

    您是否在 AP 上应用了加权滤波器来执行 SNR 测试?

    此外、电源也可能影响 SNR。 添加更大的旁路电容器可能有助于提高 SNR。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    感谢您的答复。

    我 在 AP 上应用了 A 加权滤波器来执行 SNR 测试、 TAS5719的3.3V 音频电源由独立的 LDO 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Li

    检查电源的波形、电源是否存在噪声、也可能影响输出 SNR。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    电源噪声< 20uVrms。  

    对于 TAS5719的耳机信 噪比,在耳机模式下为101dB,所以噪声级别为10uVrms,最大输出 为1Vrms. 我的 问题是、在相应的测试条件下、耳机放大器电路的增益是1倍还是2倍?

    如果它是2倍、更改为1倍时、噪声级别是否会低于10uVrms? 同样、如果增益为1倍、那么当增益变为2倍时、噪声级别是否会从10uVrms 增加到20uVrms? 在线路模式下、噪声级别仅为10uVrms (对应于105dB 的 SNR)、增益为2倍、最大输出为2Vrms。 )?

    谢谢

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,LI

    说明这是一个旧器件。

    请允许我向我们的团队确认并以 tormorrow 回复您。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    非常感谢

    从 AP 测试的噪声频谱来看、输出噪声是白噪声 μ,、HP-PWM 输出引脚的噪声级别是29uVrms、 经过 RC 串联滤波电路后变成3.5uVrms。 经过 AMP 放大至2倍后、HP-OUT 引脚的噪声级别输出变为23uVrms。

    HP_VDD 引脚的噪声水平为15uVrms、HP_VSS 引脚的噪声水平为33uVrms。 当芯片正常工作后、 MCU 和控制电路停止工作(I2S 信号来自其他主板)、对噪声没有影响。

    AMP 相关元件的所有参数都与 TAS5719-EVB 上的参数一致

    塔克

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Li

    BTW、在执行噪声测试时、信号是来自 MCU I2S 还是来自 AP 的 I2S?

    如果 HP 信号来自 PWM、I2S 信号质量也会影响输出。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    当我 执行噪声测试时、信号来自 MCU I2S、I2S_DATA 信号设置为 GND

    塔克

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Li

    您可以尝试使用 APX 中的 I2S 吗?

    即使 I2S 数据设置为 GND、时钟抖动或错误也可能会影响内部模块。

    塔克

    杰西