This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:削波是否影响放大器的运行?

Guru**** 1136270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329128/tas6424e-q1-does-clipping-affect-the-operation-of-the-amplifier

器件型号:TAS6424E-Q1

嗨、团队,

客户一直被指责在测试过程中输出音量很低、然后将 DSP 输出调节到非常高的音量。 调整后、AMP 持续报告0x24->01 (削波警告寄存器)警告。 我想知道,如果这一警告继续存在,将会产生什么影响。 ?

我的分析:
关于低容量的问题、我认为有必要检查客户的 Gainlevel 设置是否接近 TAS6424E-Q1的输入电压。 我稍后会与客户确认。
但是、在客户调节 DSP 的输出音频之后、为什么会出现削波问题? 如何分析此问题?
如果发生削波问题、在0x21 bit 7处清除清除清除清除清除故障后是否会影响电路的正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    触发警告后、WARN 引脚将拉低并锁存。 您应向寄存器0x21的位7写入1 以清除警告。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,ć

    感谢您的回答。 但是、请帮助您查看下面我的问题描述。

    客户使用的输入电压是车辆蓄电池电压、它会随着蓄电池电源的变化而变化。 对于使用的4欧姆负载,10%的失真要求为>18W,最大功率为25W。 音量为0-20。 目前、当外置扬声器设为8时、DSP 和 AMP 都为0dB。 削波警告开始出现在大约-3dB 处、但阶跃为20、DSP 输出为12dB、AMP 为0dB;
    我想确认一下、对于这种情况、是否对放大器有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    很抱歉、我不完全了解您的客户申请是什么意思。

    触发削波警告后、输出必须削波。  

    如果您有其他问题、请发送电子邮件给我或给我打电话。