This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有用于低延迟音频输入输出的编解码器的 TI DSP 板

Guru**** 2455420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1327114/ti-dsp-board-with-codec-for-low-latency-audio-input-output

您好!

我正在开发一个噪声消除应用。 该算法确实需要大量的浮点处理能力。 我还需要低于5ms 的极低延迟音频输入输出。 有没有合适的 TI 产品?

非常感谢。

此致、

CC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CC:

    下面是适用于音频应用的 TI DSP: https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/digital-signal-processors/products.html#-2=contains%3Baudio&

    我们的一些编解码器具有 miniDSP、但其功能不如独立 DSP、而且不支持 ANC。 根据您的要求、您可能需要一个完整的 DSP。

    此致、

    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢。 我查看了几块板、发现了以下信息:

    DRA78x 信息娱乐系统应用处理器

    8通道10位 ADC

    双核 ArmRegisteredCortexRegistered-M4 (IPU)

    适用于音频放大器且具有750 MHz C66x DSP 和2个双核 Arm Cortex-M4的 SoC 处理器

    ADC 似乎用于从麦克风中拾取输入、但没有提及放大器的 DAC。 它是否与2个 Arm Cortex-M4建立了任何连接?

    简而言之、电路板上是否有 ADC 和 DAC 可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CC:

    DRA78x 超出了我的专业范围。 我已将此票证重新分配给拥有 DRA78x 的团队、他们应该能够很快回答您的问题。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 DRA78x 以音频处理为目标、但 DRA78x EVM 没有 音频连接器。 DRA79x 也推荐用于音频解决方案、DRA79x EVM 通过 McASP 接口支持音频输入和输出。