https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329282/tac5212evm-k-quickstart-help
器件型号:TAC5212EVM-K我最近收到一个您的评估板、但发现有些文档难以遵循。 我想知道您是否能够建议一组初始配置、我可以使用这些配置进行基本环回测试。
我安装了您的软件、让它激活硬件、并能够将它用作音频设备(麦克风)来录制音频。 到目前为止只是噪声、但跳线暂时在默认位置看起来是可以的。 我需要更仔细地研究一下、但是如果您建议使用一个特定同轴端口(顶部或底部、它们在我看来没有非常清楚的标记)与 ADC 进行交流或直流耦合、我可以使用信号发生器对其进行正确测试。 我不确定为什么在器件运行时没有看到生命体征(我为 ADC 加电了)。
我安装了大胆,让我生成音调,并录制音频播放它们。 I Connected OUT1 (P?) 到 IN1 (P?) 并尝试在录音时播放440Hz、它显示同样的噪音。 我将 OUT1连接到了一个单端立体声模式下的示波器、它看起来像是一个具有严重中断的削波波形、不会随着音量的变化而变化。 我以为我的跳线没问题、但它确实有点棘手。
现在、老实说、我只想做一个环回测试、然后能够在我的精密仪器上准确测量谐波失真以验证性能。 是否有一组简单的跳线配置可以让我只输出立体声音频并使其中一个同轴端口成为左声道? 一旦它开始工作、我就可以切换到差动输出以获得更公平的失真测量结果...
谢谢! 我对未来的性能感到非常兴奋、并期待对其进行描述。